This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Uniflash 编程问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/808436/f28m35h52c-uniflash-programming-issue

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好,  

我正在使用 uniflash 并尝试将 SRecord 文件存储到 设备中: 它无法正常工作。

我的意思 是,我有一部分代码在内存上运行检查,而 MCU 启动 M3 (正确),但自检失败。

将完全相同的 SRecord 文件与 Lauterbach 仿真器 和工具一起使用  ,一切都运行得很完美。

我怎么了?  我要再次检查的是什么?

供参考  经过多次测试  后、一个微控制 器现在被锁定、无法再回复 uniflah 或 Lauterbach  

欢迎提出任何想法

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    使用 UniFlash 进行编程时是否遇到任何错误? 如果是、是什么?

    您使用的是哪个版本的 UniFlash? 希望这是最新的 UniFlashV5.0。

    您是否尝试比较 UniFlash 编程器件与 Lauterbach 编程器件之间的闪存转储?  有什么区别吗?

    关于锁闭装置:没有回复意味着什么? 您是否能够连接到调试器?  您是否在闪存中对任何 DCSM 设置进行了编程?  请检查并告知我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi,  

    使用最新的 Uniflash 并使用 XDS200。   我向您发送了“阻止” 设备脱机的错误消息。

    欢迎提出任何建议

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    关于无法连接到器件:是否可以使用最新的 CCS 连接到器件? 请检查并告知我。 请不要忘记在 CCS 中检查更新并安装任何仿真软件包更新。

    关于 SRecord:您是否尝试比较 UniFlash 编程器件与 Lauterbach 编程器件之间的闪存转储?  有什么区别吗?  

    另一个问题:您是否将任何安全设置编程为闪存映像的一部分?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您对此调试是否有任何更新?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi,  

    我在实验中遇到问题,并损坏了仿真器。

    我将在下星期一获得一个新的测试,并运行测试,为您提供更新  

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    明白了。  请在收到更新时告知我们。

    我现在要关闭这个帖子。 您可以在有更新时重新打开。

    谢谢、此致、
    Vamsi