This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:F2808闪存 API:使用单个程序操作来编辑连续的闪存扇区

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/810051/tms320f2808-f2808-flash-api-programming-consecutive-flash-sectors-with-a-single-program-action

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

对于 F2808器件、Flash2808_Program 函数是否可以跨两个闪存扇区的边界对连续地址进行编程?

我在指南中没有看到任何限制。

顺便说一下、我想再次确认 F2803器件是否应该使用 F2808 API。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    [引用 USER="Sheldon He "]对于 F2808器件、Flash2808_Program 函数是否可以跨两个闪存扇区的边界对连续地址进行编程?

    是的、您可以跨闪存扇区边界进行编程。

    [引用 USER="Sheldon He "]顺便说一句、我想再次确认 F2803器件是否应该使用 F2808 API。

    这不正确。 F2803x 应在 C2000ware 中使用相应的闪存 API。 位于以下位置:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_02\libraries\flash_api\F2803x

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的信息。 BTW、我指的是特殊器件型号、它不是 Piccolo 器件、而是属于 F2802、F2806、F2808、F2809系列。

    请帮帮我。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    [引用用户="Sheldon He "]顺便说一句,我指的是特殊器件型号,它不是 Piccolo 器件,而是属于 F2802、F2806、F2808、F2809系列。

    很抱歉,你是对的。 它将使用与 F2808及其系列(F280x)相同的闪存 API。 名称如此相似有时会让我感到失望。

    最棒的

    Kevin