This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:多器件 SPI-B

Guru**** 2932970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/808756/tms320f28069m-multidevice-spi-b

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的 TI 团队:

我会在 SPI-B 上使用2个 SPI 器件、但只有一个单芯片选择可用。 我找不到一种方法来设置另一个芯片选择引脚、而不是默认引脚。  

我该怎么做?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用其他 GPIO 引脚、并使用软件而不是使用专用 CS 引脚来驱动它们

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的帮助。 所以我只需将所需的 GPIO 设为高电平还是低电平? 无需采取其他措施(SPI 模块如何知道我不会使用连接到另一个器件的常用 CS 引脚)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在主器件上使用2个 GPIO 引脚、并将它们连接到从器件的 CS 引脚。 您可以根据数据要发送到哪个从器件、将这些 GPIO 引脚设置为高电平和低电平。

    您无需在主器件上配置 STE 引脚

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、那么您是说对2个 CS 使用 GPIO_setHigh // GPIO_setLow 而不是使用 CS 引脚? 您确认我必须将 GPIO_27设置为 GPIO_27_Mode_generalpurpose 而不是 GPIO_27_Mode_SPISTEB_NOT 才能使用其他 CS 引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。