This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:感应电机的示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/809521/ccs-tmdshvmtrpfckit-an-example-for-an-induction-motor

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好电机控制团队!

我购买了 TMDSHVMTRPFCKIT、以便对异步三相电机(交流感应电机)进行实验。
但现在我在 controlSUITE 和 Code Composer Studio IDE 中找不到异步引擎的示例。
虽然 TMDSHVMTRPFCKIT 的描述(www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT )说: "此套件是一款卓越的全方位逆变器设计工具、它使用有传感器或无传感器反电动势技术展示了对三种电机的控制、包括交流感应(ACI)电机、无刷直流(BLDC)电机和永磁同步电机(PMSM)、可变频率(V/F)电机和磁场定向控制(FOC)电机。 "

我能否获得一个与 ACIM (V/F 和 FOC 用于传感器和无传感器)配合使用的示例? 对我来说、这很重要、因为为此我购买了此套件。

发动机参数:
功率:180W
频率:50Hz
电压(Δ/星形):127/220V
额定电流:1.09A
启动电流与额定电流之比:1.89/1.09A
功率因数(cos φ):0.68
旋转频率:1372 rpm

如有必要、我可以从包装箱中发送标签。

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看以下文件夹

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1、

    ACI 和 PMSM 有各种示例。 希望这对您有所帮助。