工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 专家:
我有一个具有50kHz PWM 和25kHz ADC 采样频率的程序。 它运行良好。 逻辑流程很简单。 ePWM 模块被编程为具有50kHz 的频率、并且当 ePWM 计数器达到零时、它会每隔一段时间触发 ADC SOC。 然后、由 ADC EOC 以25kHz 的频率触发的 ADCISC 用作主 ISR。
现在、我需要将 PWM 频率提高到100kHz。 但是、主 ISR 将无法在20us (50kHz)内完成。 那么、我的问题是如何在保持主 ISR 频率不变的同时获得100kHz PWM?
似乎可以每隔一秒触发一次 ADC SOC、每隔三次 EPWM 计数器到达零、而不是每隔四次触发一次 ADC SOC。 是否有任何快速、简单的方法来解决它、而不会像中断嵌套那样遇到太多麻烦?
感谢您的提前帮助。