This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:由内部 LDO 生成的 VDD 高于1.8V

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/808426/tms320f28062-vdd-generated-by-internal-ldo-is-higher-than-1-8v

器件型号:TMS320F28069

您好、香榭丽舍

我的客户使用 F28069和内部稳压器来生成 Vdd。 他们观察到某些器件上的 Vdd 高于1.9V、这非常接近1.995V 的最大值。 因此、他们担心 Vdd 在某些情况下会高于最大值、并且他们想知道这是否正常。 在数据表中、我们仅注意到使用外部源时的电压输入范围。 使用内部稳压器时、测得的正常 Vdd 范围是多少?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    只要 VDD 电源保持在数据表范围内、该器件就可以正常工作。  这也适用于内部 VREG 生成的电压;根据我的经验、VREG 输出的典型电压为1.9V。  

    此外、TI 已进行测试、以确保这不会违反器件运行时的 DS 条件;由于客户不必生成电压、因此没有理由为内部稳压器输出指定范围。

    最棒的

    Matthew