This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:使用这款双 CUP 和双 CLA 芯片需要何种项目或产品? 您能否展示一些典型应用、谢谢!

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/807846/tms320f28375d-what-kind-of-project-or-product-need-using-this-dual-cup-and-dual-cla-chip-could-you-show-some-typical-application-thank-you

器件型号:TMS320F28375D

使用这款双 CUP 和双 CLA 芯片需要哪种项目或产品? 您能否展示一些典型应用、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,首先,我想说你好,谢谢你!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伺服驱动器、光伏逆变器、牵引逆变器和其他高级电力电子控制应用都使用双 CPU 版本的 C2000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您提供的信息、我的意思是、我们有一个用于 算法的 CLA 和一个用于其他方面的 CPU。 我们为什么需要两个 CLA 和两个 CPU。 它们作为交错模式还是并行模式工作?  例如、如果我们需要控制两个电机、我们可以使用两个单芯片。 为什么我们需要这个双 CPU 和双 CLA 芯片。 如果我需要同步两个电机、我将使用另一个芯片或 PC 与这两个单芯片进行通信以进行同步。 因此、我认为这种双 CPU 芯片不仅仅用于并行、而且我无法想象应用需要使用它的类型以及如何使用它。

    我想一个 CPU 加上一个 CLA 用于电机控制、另一个 CPU 和另一个 CLA 用于高级动态运动控制、对吗?  

    再次感谢!

    祝你度过美好的一天!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多不同的架构可用于分离主机控制、外部环路控制、内部环路控制、ADC 后处理、DSP 滤波、 等等  其中一些系统   可能在其域下也有六个以上的独立控制系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常有用,感谢您提供的信息。