This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/808390/ccs-tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

从 第34页的三相感应电机的无传感器磁场定向控制中、我们可以看到如下所示的实时图形。 从图中、水平轴表示样本、垂直轴具有标么值的变量。 我想知道波形的工作频率、但我没有得到如何从实时图中获取频率的材料。 但从图中可以看出频率大约为50Hz、参考下面的黑线。 这种猜测是否可以知道频率? 如果不是、我怎么知道呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图使用200个样本绘制。 每个样本每5个样本采集一次、这由代码设置

    dlog.prescalar = 5;

     

    这实际上意味着每5个 ISR 采样一次。 如果 ISR 频率为10kHz、则图形采样率为2KHz。 从图中可以看出、每周期采集55个样本、周期约为(55 / 2000)或27.5ms、或频率约为36Hz。 嗯、如果 ISR 频率为10kHz、这是正确的。 我建议您查看适用于您的测试用例的相关详细信息。

     

    希望这对您有所帮助。