This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:降低了 SPI 主控模式的时序要求

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/807761/tms320f28375d-reduced-timing-requirements-for-spi-master-mode

器件型号:TMS320F28375D

我们希望降低 SPI 主模式的时序要求。

开发中的器件使用 SPI 正常模式(非高速模式)、但存在一个问题、即无法满足 F28375D 设置时间规格(20ns)。
您能否按如下方式降低时序要求?

  • 当前状态 :设置时间20ns (minMOM)

                     ↓μ A

  • 请求:建立时间10ns (minMOM)

*此外,由于引脚限制,无法使用 SPI 高速模式。

此致、
Kento Tsutsui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没有办法缩短设置时间。 根据规格、非高速模式的最短设置时间为20n。

    我将与设计团队进行确认、然后返回给您。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Veena

    感谢您的回答。
    我会考虑另一种方法。

    此致、
    Kento Tsutsui