This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320F28388S:运行 Linux

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/807631/linux-tms320f28388s-running-linux

器件型号:TMS320F28388S

工具/软件:Linux

团队、  

  此 TMS320F2838x 的 ARM Cortex M4能否 运行完整的 Linux 操作系统?

还是仅用于 EtherCAT/等 连接?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    简短答案:不、TI 不支持 F2838x 器件上的 Linux。 该器件系列的设计并未考虑 Linux 操作系统。

    一些详细信息:
    完整的 Linux 操作系统需要具有 MMU (内存管理单元)的处理器。 Cortex M3和 M4架构没有 MMU、因此无法在任何 M3/M4器件上支持完整的 Linux 操作系统。 此处提供了修改版本、例如 cLinux。。 但是、F2838x 的开发并不考虑任何版本的 Linux、我们也不支持此器件上的任何 Linux 操作系统版本。

    支持 TI 的 SYS/BIOS。

    我希望这能回答你的问题。 如果是、请单击"已验证答案"按钮。

    谢谢
    Lori