This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:CCSv9:如何为 C2000设置 RTOS 项目

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/807538/rtos-tms320f28335-ccsv9-how-do-i-set-up-a-rtos-project-for-c2000

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 CCSv9.0.1.00004  

到目前为止、我完成了以下工作:

1.已安装 XDCtools 3_51_03_28

2.已安装 SYS/BIOS 6_76_01_12

3. 创建了一个 CCS 项目

4.创建了一个新的 RTSC 配置文件

当我双击配置文件时、我会看到如下所示的错误。  我注意到列出的 xdctool 是3.55.00.11、而不是我安装的3.51.03.28。  

请帮助我为 C2000设置 RTOS 项目。

斯蒂芬


JS:"./config.Bld"、第10行:错误:在路径'C:/Users/sxxxx/workspace_v9_TestRTOS/TestRTOS/.config;C:/ti/ccs901/xdctools_3_55_00_11_core/packages;..;'中找不到名为'devkits.target.General'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在该目标名称。
JS:"./config.Bld"、第10行:错误:在路径'C:/Users/sxxxx/workspace_v9_TestRTOS/TestRTOS/.config;C:/ti/ccs901/xdctools_3_55_00_11_core/packages;..;'中找不到名为'devkits.target.General'的目标:请检查目标名称的拼写以及该路径中是否存在该目标名称。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬
    我们之前已经看到过这个问题、这里是 e2e.ti.com/.../638060线程之一
    我从未能弄清该目标来自何处。 您在步骤3中所做的工作似乎很重要、即如何创建 CCS 项目。 但是、适用于大多数客户的权变措施是:
    1.清理项目
    2.转到“项目属性”->“常规”->“产品”
    3.在"Target"(目标)文本框中键入适当的目标。 我想在您的案例中是 ti.targets.C28_float。
    4.重建

    但愿这对您有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    您会提示创建项目的方式有所帮助。

    我发现 我可以使用 New->CCS Project 创建一个最小 SYS/BIOS 项目、然后选择 SYS/BIOS->TI Target Examples->Minimal。

    谢谢、

    斯蒂芬