This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:目标配置文件错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171214/tms320f28388d-wrong-target-config-file

器件型号:TMS320F28388D

我从 F2838x 导入了闪烁示例。 目标配置仅列出 TMS320F28388D.CCXML。

当我选择调试 CCS 状态时、F280049C.ccxml 文件不存在。 我之前有一个使用该处理器的闪烁项目、但它也被删除、文件也被删除。

除了说更坏的话之外、我还应该怎么做?

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 CCXML 是否标记为活动?

    例如:  

    通常、在导入后、应将其设置为活动和默认。 如果没有、您可以右键单击-> Set as Active (设置为活动)将其设为活动

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个问题、我已经解决了。

    但是、现在我收到一条目标功率损耗消息。 MCU163B 安装在集线站中、两者都有一个绿色的电源 LED 显示。

    我认为这应该是一个新的 TT、因此将其标记为"已解决"。

    JH