主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
大家好、
我使用 LAUNCHXL-F28069M 和 BOOSTX-DRV8301以21个极点运行 PMSM 电机。
为了获得电机参数,我尝试按照示例操作( 使用推荐硬件估算 PMSM 参数 )。
但是 、它们的示例仅支持具有电机驱动器的其他 MCU (1.具有 DRV8312-69M-KIT 逆变器的 F28069M 控制卡或2. LAUNCHXL-F28379D 控制器 BOOSTXL-DRV8305逆变器)
我能否将此 Simulink 示例应用于我的硬件?
另一个问题是 、我通过遵循 InstaSpin 实验2 ~ 5获得了电机参数、它使用的是 CCS。

#define USER_MOTOR_Rs (0.855720997)
#define USER_MOTOR_LS_d (0.000742039469)
#define USER_MOTOR_LS_q (0.000742039469)
#define USER_MOTOR_Rated 磁通(0.0583747402)
但是,我将这些参数应用于 Simulink 示例( PMSM 的无传感器磁场定向控制 ),但当 我提高电机速度时,它会振荡或不随振荡声音移动。 (工作速度极低)。
蓝色参数是我根据 InstaSpin 参数和电机数据表更改的参数。
红色参数是我根据公式计算得出的值。
1)有两种方法来计算 PMSM.FluxPM 值。(使用 KT 和 Ke)。
2) 2)我使用 PMSM.kt 值计算了磁通 PM、并使用计算得出的磁通 PM 值获取 PMSM.Ke 值。
我对此有什么问题吗?
非常感谢您的帮助。
Gu Cheol。