This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:NMI 和 ITRAP

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171198/tms320f28384d-the-nmi-and-itrap

器件型号:TMS320F28384D

您好、查姆斯、

NMI 和 ITRAP 中断未分配给任何 PIE 组、这是否意味着这两个向量即使在 ST1.INTM 被置位(全局中断被禁用)时也能够生成中断?

在 CPU 中断矢量表中、我们没有为非法(ITRAP)分配一个内核优先级、这是否意味着 ITRAP 能够在 CPU 执行 任何 ISR 时生成中断?

在 TRM 中、我们没有 CPU 中断逻辑的详细说明、我们是否可以参考任何信息以便更好地了解 CPU 中断逻辑?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="114524" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171198/tms320f28384d-the-nmi-and-itrap "]我们是否可以参考任何信息以便更好地了解 CPU 中断逻辑?

    在"TMS320C28x CPU 和指令集"手册的第3.5、3.5.2和3.6节中有更好的解释。

    www.ti.com/.../spru430f.pdf