This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:ISO7240和 ISO7232替代产品

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, DRV8353, ISO7740, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, DRV8353R, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166961/launchxl-f28027f-iso7240-and-iso7232-replacement

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件: DRV8353ISO7740C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKDRV8353RTMDSEMU110-U

各位专家:

我们的客户希望定制 LAUNCHXL-F28027F 来控制 DRV8353、但 IC ISO7240和 ISO7232缺货。  我尝试检查更换件、如下所示:

对于 ISO7240xx 替代产品、
ISO7740、但也缺货。

对于 ISO7232替代产品、
-我找不到直接替换

现在、问题是 :客户是否可以从 LAUNCHXL-F28027F 电路旁路 ISO7240 IC 和 ISO7232 IC? 请确认。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中的通用电机实验室目前支持 DRV8353。 为什么不使用它和更新的 C2000 LaunchPad? 请参阅 https://www.ti.com/lit/spruj26 文档

    [引用 userid="487850" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166961/launchxl-f28027f-iso7240-and-iso7232-replacement ]现在、问题是 :客户是否可以从 LAUNCHXL-F28027F 电路旁路 ISO7240 IC 和 ISO7232 IC? 请确认。 谢谢。[/引述]

    如果他们正在设计定制的 LaunchPad、他们可以在不隔离 JTAG 接口的情况下进行设计、假设它只用于低电压测试。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我收到了客户的反馈、如下所示:
    "感谢您的支持。 我将研究您的文档。 所以、如果我有疑问、我将在未来(大约2-3个工作日)向您提出询问。

    我记得我有一个相当重要的问题。 我能否将 DRV8353R 与不同的 MOSFET 和其他布局 PCB 配合使用以驱动4kW 电机? 特定的 poppywing x9电机(连接: www.hobbywing.com/goods.php )。 因为我只找到了1.5kW 的应用、所以我不确定。"

    请提供建议。 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    DRV 团队很可能会更好地回答这个问题。 我将把这一主题移至他们的论坛(目前在 C2000论坛上)、他们应该能够提供更好的指导。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +谢谢 Kevin。 我们将从这里获取:)  

    Gerard、您好!  

    我已将此主题分配给 BLDC 应用团队的一名团队成员、我们将在能够回答您的问题时立即跟进。 谢谢!

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    DRV8353是一款100V 部件、其可提供的功率也取决于受 MOSFET 限制的电机电流。 因此、您可以查找具有应用所需漏极电流的 MOSFET。  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    请参阅下面的客户反馈:
    "我查看了有关较新 C2000 LaunchPad 的文档、但电路板中的某些组件也缺货。 此外、我们的嵌入式工程师正在 C2000 LaunchPad F28069M 和 F28027F 上进行编程(下图)、因此我将继续使用 F28027F。

    也许、我仍然必须找到 ISO7240和 ISO7232的替代产品。"

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您的更新。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    考虑 到器件可用性、我们可以使用 ISO7240和 ISO7232的替代产品吗? 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    这是电机驱动器论坛、因此我不确定我是否可以为隔离器提供帮助。 我建议联系 隔离团队。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    我收到了我们客户的另一个问题:"如果我想为 C2000电路设计更小的电路、您能给我一些参考吗? 现在、我看到用于刷写电路固件的 JTAG 部件占用了大量空间。"

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我将让 C2000团队对此器件提供反馈。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    谢谢你。 我将等待更新。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    如果这是一个新产品、他们正在设计 C2000团队强烈建议他们使用比 F28069M 或 F28027F 更新的器件、F28069M 或 F28027F 目前已经相当旧了。 F28002x、F28003x 和全新的 F280013x 器件经过了多年的大量改进。

    [引用 userid="487850" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1166961/launchxl-f28027f-iso7240-and-iso7232-replacement/4401924 #4401924"]现在,我看到刷写电路固件的 JTAG 部件占用了大量空间。"

    没错。 它们不需要将所有这些电路都放置在板上。 相反、它们只需包含一个标准化 JTAG 接头并与一个外部调试探针连接。

    标准 JTAG 连接器类型: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

    有关参考原理图/连接指南、请参阅下面 F2802x 器件数据表中的部分。

    8.9 JTAG 调试探针连接、MCU 不具有信号缓冲功能

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kevin:

    我们收到了客户的反馈、即他对您的回答完全满意。 非常感谢。

    他提到他 尝试搜索 JTAG 适配器、但大多数适配器都已过时。
    JTAG 适配器: software-dl.ti.com/.../emu_jtag_adapters.html
    你有什么建议吗?

    以实现轻松实施。 他认为他需要一个使用 FT2232H IC、具有10引脚 JTAG 和迷你 USB 的外部电路、但他找不到类似的电路。

    我们希望收到您的建议。 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    他们可以查看下面的 JTAG 调试探针选项,这些选项来自 https://www.ti.com/design-resources/embedded-development/c2000-real-time-mcus.html#Development 。 我认为所有这些都是可购买的、除了 XDS100v1和 XDS100v2可能不再购买。

    我确信 TMDSEMU110-U 支持10引脚 ARM 连接器(包含适配器)、如果您对此感兴趣。

    最棒的

    Kevin