This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041-Q1:如何向 C28x CPU 注入故障并使用 C28x STL 对其进行诊断。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170688/tms320f280041-q1-how-to-inject-failure-to-c28x-cpu-and-use-c28x-stl-to-diagnose-it

器件型号:TMS320F280041-Q1

各位专家、您好!  

我的客户要求 C28x  CPU 采用故障注入方法、因为他们希望确认 C28x STL 能够有效地检测 CPU 故障。 请帮助检查我们是否有这些方法。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    该库包含一个负测试、预计该测试将失败以确认 CPU 能够检测到 PSA 不匹配。

    返回值= C28x_STL_LIB_runTestGroup (C28x_STL_POST_TG_NTG、C28x_STL_tgDataArray);

    惠特尼