This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:编程器#39;s 参考手册

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170579/tms320f28386s-programmer-s-reference-manual

器件型号:TMS320F28386S
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

TI 提供了大量有用的文档、我现在已经淹没在其中了。 TMS320F28386S 或其系列的编程人员参考手册是否类似? 我需要确保正确设置外设、共享引脚等。

谢谢、

John

(不用担心、周五下午、您很快就会摆脱我的困扰。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    技术参考手册是良好的文档。 要开始使用 C2000器件、TI 提供了在线培训"C2000 Academy"

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEF1DyHUWKq1HXYGnpllKg__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST

    在 TRM 文档中、转到您正在处理的外设。 它包含非常有用的参考资料列表。 如果在学院中也是如此。 您可以选择该主题、然后它也是该 IP 的有用资源。

    例如 ADC。  这是 Academy 上的 ADC 链接。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AV1jxDLXhC2RSKVQ66OxTA__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST

    该页面底部提供了更多资源的链接、供进一步阅读

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/c2000_academy_2_02_01_42_all/modules/c2000_analogue_subsystem/c2000_analogue_to_digital_converter.html#adc-related-collateral 

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我真的很失望。 它可以比较苹果和橙子、但查看我们使用的其他资源、如 Nucleus 或 FreeRTOS。 它们提供了非常详细的参考手册。 因此、我认为让程序员参考将所有外设命令放在一个位置会很方便、而不是跟踪大量示例。

    在查看您在学院中对 ADC 的引用时、我查看了 GPIO。 我知道它足够简单、但我在那里没有找到它。 到目前为止、我一直在查看头文件以获取所需的信息。 这可能是我的最佳选择。

    还应考虑并非所有编程人员都是 EES、因此编程人员的参考对他们很有帮助。 如果需要、他们可以将语法降下来、并要求我们其中一个 EES 填写一些空白。

    我希望有人会考虑有一天把一个组合在一起。 我会一直希望。

    最后,我要说的是,在大多数情况下,有大量的良好文件,这个论坛超出了我的预期。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    首先、非常感谢您的反馈。 我已将 您的反馈传达给团队、团队将探索这种可能性。

    技术参考手册非常接近您提到的 FreeRTOS 或 Nucleus 开发人员指南。 C2000 Academy 的设计使任何人都可以开始使用 C2000器件。 如果缺少任何内容或需要改进、您将非常感谢您的反馈和思考。 我们不断探索改进学院的方法、以便它对客户更有用。

    [引用 userid="152282" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170579/tms320f28386s-programr-s-reference-manual/4406128 #4406128"]在查看您在 Academy 中对 ADC 的引用时、我查看了 GPIO。 我知道它足够简单、但我在那里没有找到它。 到目前为止、我一直在查看头文件以获取所需的信息。 也许这是我最好的选择。[/引述]

    打开 ADC 实验。 它将指导如何配置 GPIO 以切换 LED。 我们使用 SysConfig 配置 GPIO、它将为 您生成.c 代码。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Adlf59dR9TRikXjOlRRRsg__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST 

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的豆子,谢谢。

    SysConfig 工具可能是切片器、而不是小牛。

    JH