主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
F28377S 每1ms 发送一个140字节的帧在 PC 通过 USB 发送命令后,PC 工具只使用 readfiles 命令读取通信字节, PC 工具不尝试任何其他操作,通常 F28377S 每1ms 发送140字节,如果超过140字节,则为150字节, 而且 secode 帧将为130字节,我认为 PC 工具可以获取数据,但当 F28377运行另一个代码时, 它会花费 更多的时间, 并且该代码 不包含任何 USB 推理代码, 然后、在运行一段时间后、USB BUSHAUND 无法读取任何数据、 在 F28377S 中、我发现 可用的 USB 缓冲区空间小于140字节、我想因为 F28377S 无法接收 USB_EVENT_TX_COMPLETE、主机提供的正确 ACK 信息、很难从主机或 F28377S 获得问题、您是否有任何建议来解决此问题?
我对 IN FIFO 使用256字节、是否可以增大 IN FIFO 的大小来解决它?
#define DATA_IN_EP_FIFO_SIZE USB_FIFO_SZ_256