This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:缺少 interrupt.h 文件和 GUI 问题

Guru**** 2754335 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMS320F28379D, POWERSUITE, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/787056/ccs-tidm-1000-missing-interrupt-h-file-and-gui-issue

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DpowerSUITETMDSCNCD28379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户希望将我们的 TIDM-1000用于其项目。

但是、参考本手册: http://www.ti.com/lit/ug/tiducj0d/tiducj0d.pdf 客户无法生成窗口、因为它显示在第22页、图17中、使用 F28377D p/n

 您在这里有什么意见吗?

客户应使用哪个版本的 GUI?

此外、当编译三相 Vienna 项目时、会出现一条消息、表示缺少"interrupt.h"文件。

我认为这是一个不对齐路径的问题。

是否有一种简单的方法来解决该问题?

这是否取决于转换器设置的 GUI 尚未启动这一事实?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio、

    我明天会给你一个回复。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    您能否确认此问题是否已在另一个主题中得到解决? 如果没有、我将帮助您解决这个问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我正在等待你的答复,但我没有看到任何答复。 所以这个问题还没有解决。

    请帮您解决此问题吗?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您何时或在该阶段看到此问题?  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/787554/2912273

    请查看此主题、了解这是否有助于解决问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    您是否对此主题有任何更新? 问题是否已解决? 谢谢

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢客户的关注、客户没有回复我、所以我不知道是否解决了。 我会在他回复时通知你。

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    GUI 问题已解决。

    但是客户遇到另一个问题:

    在 CodeComposerStudio 套件和 TI 网站上、客户均未找到与三相 TIDM1000 Vienna 版本中使用的 TMS320F28379D controlCARD R1.3板相关的文档。
    具体而言、客户需要板组件的原理图和 BOM。 请告诉我或指明在哪里找到它们吗?
     
    仍然参考 TIDM1000套件、我确认客户能够使用开发环境提供的 powerSUITE 在各种配置中使用它。
    但是、该套件只能在"调试"阶段使用、只能按照随附的指令逐步进行操作。 实际上、客户尝试"刷写"微型 TMS320F28379D (因此不在调试中)、但套件不会打开。
    CodeComposerStudio 套件是否提供了对微控制器进行编程的选项、以便在独立模式下(无需调试)打开套件、只需提供输入电压(或使用 TIDM1000中的开/关 J9跳线)、而无需亲自操作代码?

    非常感谢、

    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    感谢您告知我们之前的问题已经解决。
    对于问题1、您可以下载数字电源 SDK 在中查找 controlCARD 信息
    数字电源 SDK\c2000ware\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    对于问题2、您能否创建一个新线程、以便我们更好地跟踪和帮助您。 谢谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    谢谢、我插入了一个新帖子 :e2e.ti.com/.../798913

    非常感谢、

    Antonio