This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:转换为 TI 标幺值。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F280049C, C2000WARE, TMDSADAP180TO100, TMDSCNCD280049C, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786172/tmdshvmtrpfckit-conversion-to-ti-per-unit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMS320F280049CC2000WARETMDSADAP180TO100TMDSCNCD280049CTMDSCNCD28379D

大家好、

我想使用 高电压电机控制和 PFC 开发者套件 TMDSHVMTRPFCKIT 来控制异步机器。

我的问题是关于标么值转换公式,如何转换我的模拟参数(Ki、Kp、Umax、Umin、... etc) 添加到 TI 标幺值、 以了解 controlSUITE 中的所有项目?

//初始化 PI 模块的速度

pi_spd.kp=_iq (2.0);
pi_spd.ki=_iq (t* SpeedLoopPrescaler/0.5);
pi_Initialize.Umax =_IQ (0.95);
pi_spd.umin =_iq (-Prof);

// VHZ_SPD_module
vhz1.LowFreq =_IQ (0.95



);vz1 (vz1)=_volz1 (vz1);vzq1 (v0.95 vz1) 

可以将 TMS320F280049C 或 TMS320F28377与 TMDSHVMTRPFCKIT 开发套件结合使用?

提前感谢、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Kp 和 Ki 值因目标板的基极电流和基极电压而异。 要将参数从一个板移至另一个板、需要使用的缩放比例如下:
    Kp2pu = Kp1pu *(Vbase1/Ibase1)*(Ibase2/Vbase2)
    同样、Ki 也是如此。

    Umax2pu = Umax1pu * Vbase1/Vbase2
    同样、对于 Umin 也是如此

    x049c 的控制卡是基于120引脚 HSEC 连接器的、不适合 HVMTRPFC 套件、它需要适配器、我认为我们不提供。 将很快确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想确认我们不像我提到的那样提供适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、校正
    查看此适配器链接
    www.ti.com/.../TMDSADAP180TO100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    感谢您 考虑我的请求、非常感谢 您为我们所做的工作、 这对我们来说是一个好消息!

    我正在寻找  使用   TMDSHVMTRPFCKIT 在 ti/controlSUITE 中已经在 F28035、F28335上完成 的相同控制电机项目、但对于 F280049C 和 F28377D、我还在寻找相同的控制电机项目? 请 告诉我 在哪里可以找到它们吗?

    提前感谢 您、

    此致、

    S.Tarik、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我们没有。 它们基本上是可移植的、将是用户的练习。
    我将关闭该主题、假设问题已解决。 如果您有任何其他需要讨论的主题、您可以在30天内继续发帖、重新打开主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    TI 是否为此适配器提供了引脚文件、我们订购了适配器、但我们没有收到引脚分配 pdf 文件说明、

    谢谢、
    S.Tarik、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Tarik、

    C2000Ware 中几乎提供了 C2000的所有电路板原理图。 我们还包含通过适配器映射的每个 controlCARD。

    适配器原理图:C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSADAP180TO100\R1_1  

    TMDSCNCD280049C 映射:C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\a\TMDSCNCD28004x_RevA_100DIM_map.pdf

    TMDSCNCD28379D 映射:C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\TMDSCNCD28377D_100DIMmap_R1_3.pdf

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、