This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-KIT:C2000数字控制库

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858391/ccs-drv8312-c2-kit-c2000-digital-control-library

器件型号:DRV8312-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

我对 BLDC_Sensorless 代码中 PID 控制器的系数有一些困惑。

  pid1_idc.param.kp =_IQ (3.176*base_curry/base_voltage);

  pid1_idc.param.ki =_IQ (T/0.0005);

  pid1_spd.param.kp =_IQ (0.75);

  pid1_spd.param.ki =_IQ (T/0.3);

您能不能说出 KP 中为什么有一个3.176的系数、为什么 KI 被设置为 T/0.0005? 您是否对这些进行了一些推导?

谢谢

陈丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个旧代码、编写此代码的工程师并不在身边。 如果我想猜、这些是各种参数的直接值、在数字域中表示、 在标么值中也是如此、则需要编写此类公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够继续进行此操作、请告知我们。 如果问题得到解决,请关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为没有响应而关闭该主题。