This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:停止目标 CPU 时出现问题错误

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860875/tms320lf2407a-trouble-halting-target-cpu-error

器件型号:TMS320LF2407A

您好、专家、

我们的客户遇到无法下载程序的问题。 他们迫切需要知道这个问题的原因是什么以及如何对其进行调试。 芯片器件型号为 TMS320LF2407APGEA。

此芯片用于生产项目、不会改变任何东西、包括硬件和工厂操作环境。

问题详细信息如图所示。  

谢谢  

-Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    有多少单元遇到此错误?

    有用的资源可能是: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    搜索(-1144)、因为这是您看到的错误代码。

    我参考的资源提供了以下解决问题的指南:"对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)"。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢您的回复。

    700台设备中有16台有缺陷。

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

               我假设这些是首次进行编程的新器件。 在您所附的屏幕截图中,我看到以下消息:“Status:OK (状态:确定)”。 闪存扇区已编程”。

    1. 编程完成后是否出现此错误?
    2. 循环通电后(包括断开并重新连接 JTAG 电缆)、您是否能够通过 CCS 重新连接到器件?
    3. 如果是、闪存内容是否看起来正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

        我假设这些是第一次编程的新器件。

          是的、您回答正确。

         2.编程完成后是否出现此错误?

           下载之前出现错误、甚至无法与设备连接。

         3.在循环通电后(包括断开并重新连接 JTAG 电缆)、您是否能够通过 CCS 重新连接到器件? 如果是、闪存内容是否看起来正常?

          在循环通电或将 JTAG 与 MCU 重新连接后、它仍然不起作用。

    有关更多详细信息、请参阅附件。 如果您需要更多测试数据、请告诉我。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../F2407-download-issues.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

               您在帖子中提到的内容与附件中的内容相矛盾。 在该帖子中,您会说“下载前出现错误,甚至无法与设备连接。” 但是、在附件中、对于 Issue1和 Issue2、在 CCS 与器件建立连接并至少尝试一次对闪存进行编程之后、似乎出现了问题。 您能提供问题的正确描述吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    您是不是说"状态:好。 图中所示的闪存扇区已编程"与  问题是否矛盾?

    与客户核实后、实际上、该注释在将程序下载到良好的芯片时出现、但在故障芯片上出现问题时不会更改。

    我不知道上述解释是否清楚、但我们希望您对此问题或调试方法提供一些建议。 此问题发生在最多32个设备上、客户迫切希望 解决此问题。  

    谢谢!

     -Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上是一个无法通过 CCS 连接到器件的问题、与闪存编程(稍后会出现)没有任何关系、对吧?  

    客户是否有用于编程的插座板?

    所有这些器件在第一次尝试连接到 CCS 时都失败?

    如果这是一个长时间使用的设置(从电路板、CCS 版本、仿真器、运行 CCS 的 PC),我无法想到多个器件突然无法连接到 CCS 的原因。 即使器件意外地变得安全、CCS 仍应能够连接。   

    您能否发运一些器件进行测试? 请参阅此 e2e 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需再次确认:只有几台设备无法连接、但其他设备在相同的设置下连接良好、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    请参阅我的输入。 谢谢!

    这实际上是一个无法通过 CCS 连接到器件的问题、与闪存编程(稍后会出现)没有任何关系、对吧?  

    -是的、正确。

    客户是否有用于编程的插座板?

    不是的,他们没有,只使用 XDS510PLUS 仿真器进行编程。

    所有这些器件在第一次尝试连接到 CCS 时都失败?

    -是的、正确。

    如果这是  长时间使用的设置(就电路板、CCS 版本、仿真器、运行 CCS 的 PC 而言)。  

    -是的。

    只有少数设备无法连接、但其他设备在相同的设置下连接良好、对吗?

    -是的、现在有32个单元发生故障。

    此致

    -Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32个新器件无法连接到 CCS、这种情况非常罕见。 我假设电路板其余部分没有焊接问题或其他问题。 请将两个可疑装置拆焊、并将其焊接到好的电路板上、然后检查您是否能够连接。