This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ePWM:

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859249/tms320f28377d-epwm

器件型号:TMS320F28377D

在 ePWM 的最大时钟频率上:

在读取规范后、明确规定 ePWM 的最大时钟频率只能为100MHz (主频率为200MHz)、

如果我的系统需要60K 频率、即 PWM 数量为1666、系统电压为200V、

也就是说、PWM 分辨率仅为120mV、这有点低。 我可以做些什么来改进此分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在以100MHz 运行 ePWM、然后生成60kHz 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我将 ePWM 时钟频率配置为100kHz (ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EPWMCLKDIV=1;)、并将 ePWM 频率配置 为60kHz (EPwm3Regs.TBPRD=1666)。 如果我的系统电压为200V、 则分辨率仅为120mV (200V/1666)、这有点低。 我可以做些什么来改进此分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更高的 TBPRD 值并调整计算(调整 CMPx 值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 更高的 TBPRD 值、ePWM 频率将不是我想要的频率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以设置 TBPRD 和其他 CMPx 值以匹配新缩放的 PWM 设置、并每 N 个 PWM 周期更改一次这些值。