This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何获得相电流值

Guru**** 2761145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861112/tms320f28027f-how-do-i-get-the-phase-current-value

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的团队:

我使用项目"proj_10a"、我想获取相电流来进行相位损耗检测、 程序中的哪些参数可用于完成此功能?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 标么值(pu)格式的 gAdcData.I.值中获取相电流。 在 MotorWware 的所有电机控制实验室中、无需将其转换为 SI 格式。 如果您需要 SI 值、则必须添加函数才能自行获取该值。