This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:关于 instaspin 运动

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856250/tms320f28069m-about-instaspin-motion

器件型号:TMS320F28069M

我对 instaspin 运动有一些问题

当我们运行 lab12b 时、有时电机可以启动、有时电机无法启动 。我们考虑启动电流是否直接是由于 ForceAngle 导致的最大电流、 这会导致电机卡住、但当我们使用 GUI 启动电机时、我们可以看到 启动电流是最大电流、电机运转良好。 我不知道我们无法像 GUI 那样运行电机的原因。

另一个问题是、我们希望速度跟踪正弦信号以实现小幅快速摆幅控制、 我们是否可以使用正弦曲线而不是 st 曲线来控制速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    请通过以下链接查看电机控制常见问题解答、如果问题仍未得到解答、请返回。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/855709/3164191#3164191

    此致、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivasa、
    我仍然不理解我的问题、您能回答我吗?
    祝你一切顺利、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行 lab12b 之前、您需要先使用 lab02b/c 和 lab12a 来识别电机参数和惯性。 确保电机和编码器导线正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 InstaSPIN 用户指南的第13章和 InstaSPIN 实验室指南、您也可以从两个指南中找到答案。 除此之外、我们在 InstaSPIN-MOTION 问题上为您提供了更多帮助。