This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:在运行 lab5b 时无法进入中断

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860137/ccs-tms320f28069m-unable-to-enter-interrupt-while-running-lab5b

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

为什么不能进入中断程序? (灯不闪烁或使用标志位、也不显示标志位)。 为什么、我应该如何修改它?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许文华

    请告诉我您使用的是哪个技术讲座以及 lab5b 练习的完整标题?

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用28069m 和8305、在实验1中进行实验。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许文华

    您的回复没有帮助。   请告诉我 研讨会的名称或标题吗?  这是器件技术讲座还是电机控制技术讲座?  您使用的技术讲座越具体、我们可以提供的帮助就越好。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许文华

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我假设您能够解决您的问题、我将关闭此主题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken