This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:是否可以将 DP83822用于 TMS320F28388D 的 ESC 端口?

Guru**** 2603745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860693/tms320f28388d-is-it-possible-to-use-dp83822-for-the-esc-port-of-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDXCNCD28388D

各位专家、您好!

是否可以将 DP83822用于 TMS320F28388D 的 ESC 端口?

TMDXCNCD28388D 具有 DP83822。
但是、由于 TMS320F28388D 具有以下勘误表、我不知道它是否可以使用。

如果 DP83822不能使用、建议使用什么千兆以太网 PHY?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以使用它。

    进一步的解释是、EtherCAT IP 默认情况下会尝试写入 PHY 寄存器以禁用千兆位功能。 DP83822 PHY 寄存器的默认值和 EtherCAT IP 尝试写入的值相同。 因此、与可能的其他 PHY 不同、它不会使该 PHY 的配置混乱、因为该 PHY 寄存器的设置不同。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的支持。

    真是个好消息!

    此致、

    Sasaki