This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:XRSn 引脚上的上拉电阻器不足的风险

Guru**** 2536050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860860/tms320f280049-risks-of-insufficient-pull-up-resistor-on-xrsn-pin

器件型号:TMS320F280049

各位专家、您好!

我们的数据表建议将2.2k 至10k 上拉电阻器连接到 F280049的 XRSn 引脚上的 VDDIO、如果上拉电阻器为50k、可能会有什么风险?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    由于美国假期、请在12月3日前回复。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    您的团队是否在这里有任何更新?

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    对于50K 上拉寄存器、风险将是使用特定于客户电路板和应用的小噪声来复位器件。

    此致、

    Vivek Singh