尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
有关28004x 系列的 VDD 连接布局的更多信息。 是否有任何 PCB 布局指南?
用户通过一条迹线连接了所有 VDD 引脚。 这是必要的吗?
或者、用户是否可以为每个 VDD 引脚分别通过20uF 电容器将 VDD 连接到 VDDIO?
黄维恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
有关28004x 系列的 VDD 连接布局的更多信息。 是否有任何 PCB 布局指南?
用户通过一条迹线连接了所有 VDD 引脚。 这是必要的吗?
或者、用户是否可以为每个 VDD 引脚分别通过20uF 电容器将 VDD 连接到 VDDIO?
黄维恩
您好、Wayne、
理想情况下、VDD 和 VDDIO 电源轨应位于电路板内部的电源平面上、去耦电容器应靠近电源引脚分布。 VDDIO 不应使用电容或任何其他方式连接到 VDDIO -这些应是单独的电源轨、但可以共存在单个电源平面上。 随附 的文档可能对信号布线有所帮助。
此致、
Peter
韦恩、
抱歉、在我的初始响应中、我想说 VDD 和 VDDIO 不应连接在一起、因为一个是1.2V、另一个是3.3V。 为了去耦目的、VDD 引脚应与去耦电容器连接至 GND、VDDIO 应与去耦电容器连接至接地。 VDD 和 VDDIO 应是单独的电源轨、但可以共存在公共电路板平面(分离平面)上。 去耦电容应分布在接地层和相应的电源层之间、尽可能靠近电源引脚。 请告诉我、还有一些问题尚不清楚。
此致、
Peter
韦恩、
我无法理解您的问题、您能澄清吗?
所有 VDD 引脚应连接到1.2V 电源轨、最好通过通孔连接到承载1.2V 电源轨的电源平面。
是的、将所有电源引脚连接到1.2V 电压轨是必要的(即使某些 VDD 引脚可能在芯片内部短接或双键合)
除了将所有 VDD 引脚连接到1.2V 电源轨之外、还应使用去耦电容将 VDD 连接到 GND。 每个 VDD 引脚都应连接到1.2V 平面、并连接到靠近该引脚的去耦电容。
如果这仍然不清楚、请给我画一个原理图或图片、说明您正在尝试做什么。
此致、
Peter