This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何将 launchxl-f28379d 与 cc3200-launchpad SPI 连接?

Guru**** 2383310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859597/launchxl-f28379d-how-to-connect-launchxl-f28379d-with-cc3200-launchpad-spi

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

要同时连接 launchpad f28379d 和 cc3200、我需要注意的是、两者的接地不同。

我有 cc3200 launchpad 而不是 mod。

我担心硬件连接。

您能不能指导我找到连接这两块板的正确文档。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anantukumar:

    哪个器件将是主器件、哪个器件将是从器件? 您将使用 LaunchPad 上的 BoosterPack 接头进行跳线连接。 电路板之间的接地端应相同、两个器件的 IO 均为3.3V。

    连接如下、C2000位于左侧 CC3200位于右侧:

    SPISIMOA <=>GSPI_MOSI

    SPISOMIA <=>GSPI_MISO

    SPICLKA <=>GSPI_CLK

    SPISTEA <=>GSPI_CS

    GND <=>GND

    最棒的

    Kevin