主题中讨论的其他器件:SPRC125
工具/软件:Code Composer Studio
Hej、
自2005年以来、我们将此 CPU 与闪存 API 一起使用、但实际版本仍为2005 v2.10。 现在、我们得到了一批生成此错误的 CPU、其中批次编号为94A4FPW。 固件最初是在 CCS V3下编写的、后来升级到 CCS V6。 以前从未见过此错误。
固件由1通过 SCI 接口加载。 引导加载程序来实现最终固件。 引导加载工作正常、甚至加载的固件也工作、但闪存擦除功能不工作。
我通过 JTAG 接口加载了固件、但遇到了相同的问题。 Flash2810_Eras()的返回值为值24。
我尝试使用 Flash_DepRecover ()函数但没有成功。
有人能不能对这个批次进行解码? 生产年份是多少? 我们可能购买了带有坏或损坏闪存的旧 CPU 吗? 我们生成此错误的一整批 CPU。
我根据包含切换测试的闪存库手册检查了所有点。 工作过。
有什么想法是要调查更多内容? 感谢您的帮助。
谢谢 Helmut