This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 Simulink 时 PWM DAC 电压不变

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861146/launchxl-f28379d-pwm-dac-voltage-not-changing-using-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我正在学习 F28379D ePWM 模块。 我检查的是基于 PWM/的/DAC、发现我可以获得与 PWM 相对应的模拟电压、因为 DAC 1-4具有 RC 滤波器。

使用 Simulink、我尝试获得100kHz PWM、发现即使我将占空比从 CMPA 值更改了百分比、DAC 电压也保持恒定。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、您可以在12月3日之前收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了。