This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:跟踪 F28004x ERAD?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/860150/ccs-tms320f280049-trace-by-f28004x-erad

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的香榭丽舍

我正在向我们的客户提出要求。

Code Composure 是否具有 ERAD 调试功能来记录由闪存存储器位置变化触发的跟踪?

我们是否需要将任何代码写入应用程序以支持此功能? (例如、处理 RTOSINT 或其他内容?)

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    "Code Composure 是否具有 ERAD 调试功能来记录由闪存存储器位置变化触发的跟踪?"

    您是指对闪存内容(闪存内的给定地址)进行重新编程吗?  请详细说明您尝试实现的目标。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 Wayne 有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    因为客户的利益相关者现在在美国、而他们现在是在本周休假、所以我将在下周进行检查和更新。

    韦恩