This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377和 ENC624j600

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861070/tms320f28377d-tms320f28377-and-enc624j600

器件型号:TMS320F28377D

我计划使用 TMS320F28377和 ENC624j600向 DSP 添加标准以太网端口?  我想知道  这项计划是否有效?  对于 TCPIP 和 UPD 堆栈、是否可以将 RTOS 与 NDK 配合使用?

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有将 TCP/IP 堆栈(包括 NDK)移植到在 C28x 内核上运行的 F2837x 器件上。   

    F2838x 器件具有一个集成以太网端口、器件上提供 LWIP/RTOS/NDK 端口。  

    此致、

    Sudharsanan