This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:通过 GPIO35/37进行替代 SCI 路由不起作用

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858724/launchxl-f280049c-alternative-sci-routing-via-gpio35-37-does-not-work

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

您好!

如标题中所述、替代 SCIA 路由不起作用。 根据 SPRUII7A、I 将 GPIO35/37的开关位置更改为所需的开关位置。 此外、我在以下 初始化代码中将值从28/29更改为35/37。 具有 GPIO28/29的正常 SCIA 应用程序工作正常、但由于外部硬件的原因、我必须使用另一条路由。 我希望你们中的一些人能帮我解决这个问题。 谢谢!

void startup_SCI (void)
{
//
// GPIO35是 SCI Rx 引脚。
//
GPIO_setMasterCore (35、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_35_SCIRXDA);
GPIO_setDirectionMode (35、GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig (35、GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode (35、GPIO_QUAL_异 步);

//
// GPIO37是 SCI Tx 引脚。
//
GPIO_setMasterCore (37、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setPinConfig (GPIO_37_SCITXDA);
GPIO_setDirectionMode (37、GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig (37、GPIO_PIN_TYPE_STD);
GPIO_setQualificationMode (37、GPIO_QUAL_异 步);

//
//初始化中断控制器和矢量表。
//
interrupt_initModule();
interrupt_initVectorTable();

//
//初始化 SCIA 及其 FIFO。
//
SCI_performSoftwareReset (SCIA_BASE);

//
//为回声配置 SCIA。
//
SCI_setConfig (
SCIA_BASE、DEVICE_LSPCLK_FREQ、9600、
(SCI_CONFIG_WLEN_8 | SCI_CONFIG_STOP_ONE | SCI_CONFIG_PAR_NONE);
SCI_resetChannels (SCIA_BASE);
SCI_resetRxFIFO (SCIA_BASE);
SCI_resetTxFIFO (SCIA_BASE);
SCI_clearInterruptStatus (SCIA_BASE、SCI_INT_TXFF | SCI_INT_RXFF);
SCI_enableFIFO (SCIA_BASE);
SCI_enableModule (SCIA_BASE);
SCI_performSoftwareReset (SCIA_BASE);
} 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjarne、

    将 LAUNCHXL-F280049C 配置 为将 GPIO35/GPIO37用于 SCI 时、信号会路由到 XDS110的虚拟 COM 端口、而不是接头引脚。  替代设置适用于 I2C。  只能为 SCI 配置 GPIO28/29 以使用虚拟 COM 端口或接头引脚。  有关虚拟 COM 端口的详细信息、请参阅用户指南中的第2.2.3节。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjarne、

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我假设我的上次答复解决了您的问题、我将关闭此主题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken