This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何使用 sci.c 的 HAL 读取/写入数据

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856817/tms320f28069m-how-to-read-write-data-with-hal-of-sci-c

器件型号:TMS320F28069M

您好的团队:

正如标题所说、我想将 sci.c 的 HAL 用于 R/W 数据、这可以实现吗?  是否有参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您是指写入数据时,我想您是指 TX 和 Rx 是正确的吗?

    请参阅以下 sci 示例: c2000waree\device_support\f2806x\examples\c28

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够取得任何进展?

    此致。