This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否仍有限制.out 文件的闪存编程时间的方法?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859973/tms320f28069-are-there-anyway-to-limit-the-flash-programming-times-of-out-file

器件型号:TMS320F28069

您好!

我的客户想知道是否有任何方法可以将其.out 文件限制在特定时间(例如300次)。  

对300个套接字进行编程后、.out 文件将被永久锁定、任何第三方都无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    没有办法做到这一点。  .out 文件就是这样、一个文件。  在闪存编程的特定次数之后、文件没有"自毁"的机制。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    情况是:客户将让第三方帮助刷写器件。 它们将提供.out 文件、.hex 文件或任何其他可刷写的文件。

    他们希望限制可以刷写的套接字的数量。

    是否有办法实现这一点? 对.out 文件没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    [引用用户="Howard Zou"]

    情况是:客户将让第三方帮助刷写器件。 它们将提供.out 文件、.hex 文件或任何其他可刷写的文件。

    他们希望限制可以刷写的套接字的数量。

    是否有办法实现这一点? 对.out 文件没有限制。

    [/报价]
    .out 或.hex 文件中没有执行此操作的任何内容。  它们只是文件、其中没有任何使用限制机制。
    此致、
    David