This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:上拉和 AIO

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856778/tms320f280049-pull-up-and-aios

器件型号:TMS320F280049

各位专家:

如果启用了 GPyPUD、则在选择外设后上拉寄存器仍会启用。
例如、当为 GPIO0启用上拉电 阻、然后选择 EPWM1_A 时、上拉电阻器仍然可行?

感谢您的善意澄清。
此致、

Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要在输出模式下使用上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不这么做。
    但是、我想知道它是否自动取消上拉、或者用户必须重置设置。

    非常感谢。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    您能告诉我 F28004x 的正确行为吗?
    提前感谢您的善意帮助。

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、所有上拉电阻器在复位时禁用。 用户必须手动启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    感谢您的检查。
    将会相应地跟踪它。

    此致、
    Hitoshi