This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:诸如浪涌的 EMC 测试导致复位

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856224/tms320f28034-emc-test-such-as-surge-lead-to-reset

器件型号:TMS320F28034

当执行浪涌测试(L/N--PE) ≥  3KV 时、此 DSP 将复位

我们可以在浪涌测试时看到如下(黄色)所示的 XRS 引脚波形

3.3V 电源已增加锐脉冲、但不低于 BOR 和 POR 的限值。  

那么、 我们想知道导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4356362、

    如果 XRSn 线路切换、器件将复位。 在我看来、器件没有将这个电平拉低、这也可能是由于某些复位条件造成的。

    数据表描述了当器件强制复位条件时、XRSn 线路被拉低的时间长度。

    您在 XRSn 引脚上是否有任何滤波或上拉电阻器? 我建议使用高达10K 的上拉电阻器。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个 RC 滤波器电路、上拉电阻为10K。 我已将电容器从1nF 更改为0.1uF,、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以减小干扰的振幅吗? 如果是、请减小振幅、并查看是否与干扰的振幅具有正相关性。 如果是这种情况、我们可以假设这实际上是耦合的噪声。

    遗憾的是、这可能是电路原理图或布局问题。 您是否有去耦电容器或 EMI 滤波器来尝试降低噪声? 查看您的接地平面、查找可能具有的最长接地环路。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否找到了您的问题的解决方案?

    此致、
    Cody