This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:VDDIO 和 VDDA 的电源定序

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856003/tms320f28375s-power-sequencing-of-vddio-and-vdda

器件型号:TMS320F28375S

您好!

在控制器数据表(SPRS881G)中、第5.9.1.2节。 建议"3.3V 电源应一起上电、并在正常运行期间彼此保持在0.3V 范围内"。

在我们的定制板中、电源由两个不同的开关 IC 生成、VDDA 和 VDDIO 之间存在5ms 的延迟。

尽管我没有遇到任何问题、这是否会导致控制器出现问题?

此致

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    对于您的应用、您希望器件循环通电的频率如何?  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢您的回复。 我们预计每天会有10到15个电源周期。

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    我们没有足够的数据可以说、在加电期间、VDDIO 和 VDDA 之间会有5ms 的延迟、您将会获得100%的长期良好状态。 如果您无法最大限度地减小延迟以降低风险、我建议您减少循环通电的次数。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    因此、从长远来看会有问题、好的、我们将尝试减少延迟。

    但是、是否有必要始终为 VDDIO 和 VDDA 使用单个开关、如在 TI LaunchPad 中使用的开关、它的电感器位于 VDDA 和 VDDIO 之间?

    此致

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    这并不是完全必要 的、但在 VDDIO 和 VDDA 中只有一个开关是最佳做法、因为它可能会导致更干净的电源轨。 如果您对 ADC 执行任何操作、这一点尤其重要、但具体取决于您的应用。

    最棒的

    Marlyn