This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:如果我获得了霍尔传感器序列、如何设置电机 PWM 序列?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859650/c2000ware-how-can-i-set-the-motor-pwm-sequence-if-i-got-the-hall-sensor-sequence

器件型号:C2000WARE

我有一个 BLDC 电机、它有3个位于120度位置的霍尔传感器。 我测试过的霍尔传感器序列为 :110、010、011、001、101;  相反方向、霍尔传感器序列为00、011、010、110、100、101。  请帮助检查这些顺序是否正确?    

如果霍尔传感器序列正确、 我需要在  两个方向向电机提供什么 PWM 序列?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用错误的 PWM 序列、会发生什么情况? 我 是否会烧毁或损坏电机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电机和霍尔传感器的电线连接、 遗憾的是、如果您不使用 TI EVM 套件和捆绑电机、我们很难给出答案。 您可能会尝试自己找到控制逻辑、电机无法平稳运行、即使逻辑不正确也会失速和过流。