This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:关于梯形 BLDC 控制中的系统参数

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856041/drv8312-69m-kit-regarding-system-parameters-in-trapezoidal-bldc-control

器件型号:DRV8312-69M-KIT

我们目前正在验证增量级别。 我们对此也有几个问题。

1.如何将"DutyFunc"缩放到 PWM 信号的最终占空比? 与% Duty 有什么关系?

  例如、如果我们必须设定87%的固定占空比、"DutyFunc"的值是多少?

2."MFuncPeriod"的用途是什么? 什么是周期调制?

3.如何选择"PeriodMax"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在项目的同一文件夹中查看应用指南。

    \controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\BLDC_Sensorless\~DOCS\

    您可以在下面的文件夹中查看驱动程序和控制库指南。 您应该可以找到问题的详细答案。

    \controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\v4.3\~Docs

    controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v2.1\~文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前将增量级别称为"使用霍尔效应传感器的 BLDC 电机梯形控制.pdf"

    我们还检查了建议的文档、但我们无法  找到如何将所需的占空比与"DutyFunc"中的值相关联。

    我们知道、"DutyFunc"中的值 表示 PWM 模块中比较寄存器的计时器计数。

    但是、我们想知道它与所需的%占空比的关系。 例如、如果我们想要设定87%的占空比、 "DutyFunc"的值是什么?

    此外,“MfuncPeriod”的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用指南和库文档、您可以查看易于找到所有答案的源代码、因为此项目是一个开源代码、如果您对参考代码有任何疑问、敬请告知。