This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:何时会改进 TMS320F2838xD ESC 勘误表?

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858829/tms320f28388d-when-will-the-tms320f2838xd-esc-errata-be-improved

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

以下勘误表将在何时得到改进?

ESC:不支持 EtherCAT 从控制器分布式时钟(DC)模式

我的客户计划使用 TMS320F28388D、但除非改进此功能、否则无法使用。
因此、我想知道何时改进此勘误表。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saski、

    我们预计 TMS320F28388D 器件将于2020年第1季度末修复此问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San:

    感谢您的支持。

    届时是否会发布修复了此问题的新器件和 EVM?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将推出具有新器件的 controlCARD。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek-San:

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、

    Sasaki