This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:当我尝试对 C28文件进行编程时、C2000-GANG 软件停止工作

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/856053/c2000-gang-c2000-gang-software-stops-working-when-i-try-to-program-c28-file

器件型号:C2000-GANG

您好!

我尝试使用 C2000-GANG 编程器使用.hex 格式的文件对 F28M3x Concerto 进行编程。 通常对 ARM 文件进行编程、但当我尝试对 C28文件进行编程时、C2000-GANG 软件停止工作、无法完成该过程。

我如何解决这个问题?

此致、

古斯塔夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustav、

    您遇到了什么错误?

    请尝试使用 C2000十六进制实用程序中的--memwidth=16 --romwidth=16 --Intel 选项。

    如果没有帮助、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustav、

    由于我没有再听到你们的声音,我认为这已经解决了。 我要关闭此帖子。 如果您有其他问题、请打开新帖子。

    注:12月3日之前、我将不可用。 因此、如果您在此主题上回答后续问题、请预计我们的回复会延迟。

    谢谢、此致、
    Vamsi