This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于编辑 Web 门户的 TMS320F28388D 以太网库

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859129/tms320f28388d-tms320f28388d-ethernet-library-for-editing-web-portal

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我正在使用 TMS320F28388D 微控制器。 我正在寻找与 Web 门户的十六进制代码相关的以太网 enet_io 文件。 但我无法找到这些文件。 我正在特别寻找 io_fsdata.h、 lmi_fs.c 和 io.c  

谢谢、

Khushali M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khushali、

    中的 makefsdata 应用程序 \libraries\communications\ethernet/third_party.lwip\lwip-2.1.2\src\apps\http\makefsdata 输出包含十六进制格式网页数据的 fsdata.c。 适用于 webserver 的 enet_lwip CCS 工程中包含相同的文件。  

    不确定哪一步需要您参考的 io_fsdata.h?  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sudharshan 的快速回应。 我能够修改 html 并更新 fsdata.c