This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C206:引导

Guru**** 2925640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859454/tms320c206-booting

器件型号:TMS320C206

你(们)好

 我知道我基本上在查找有关过时器件的信息、但该器件的闪存版本不会显示在您的器件型号下拉列表中。  

 我正在尝试支持和重新设计一些传统产品、 但是、尽管阅读了有关该器件的所有内容、但我仍然可以在网上找到(许多"我们遇到了一些阻力"屏幕)、尽管我可能错过了一些如此简单的内容、以至于我的问题的答案非常简单、以至于没有人觉得需要写下它!

 我认为我完全了解使用预安装的1级串行加载程序和 Windows 应用程序 F206sldr.exe 对此器件进行闪存编程的情况。 但是、他的过程肯定不能覆盖串行加载程序、因为如果执行了这种操作、那么以后将无法更新闪存代码。 每次复位时、处理器如何避免再次运行串行加载程序? 是否仅存在 导致调用应用程序代码而不是引导加载程序的串行接口连接?

谢谢

Dave

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我们对该器件的支持相当有限。 很抱歉,但我没有回答你的问题。 您能否在 E2E 论坛上使用关键字进行搜索、以了解您是否可以找到有用的内容?

    此致、

    周德伟