This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:有关 TMS320F28388D USB 引导加载程序的问题。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858851/ccs-tms320f28388d-question-about-tms320f28388d-usb-boot-loader

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

使用25MHz 振荡器的降速乘积。

振荡器输出信号连接 X1引脚。


如果您在此状态下连接 USB 电缆、设备管理器中将显示未知设备、并且 USB 驱动程序将无法正确安装。

但是、如果您将振荡器更改为20MHz、设备管理器将显示 F28x7x USB 引导加载程序已连接。
 
我是否必须使用20MHz 振荡器才能使用 USB 引导加载程序?


我可以将 USB 引导加载程序与25MHz 振荡器一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    如果您使用的是 USB 引导加载程序、则必须使用20MHz 振荡器。  希望这对您有所帮助。  如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    谢谢!

    Krishna