This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:C28x 和 CLA 之间的存储器延迟

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/859070/tms320f28069f-memory-delay-between-c28x-and-cla

器件型号:TMS320F28069F

我有一个驻留在 CLA RAM 中的变量(通过#pragma DATA_SECTION)、该变量也是 C28x 主内核正在修改的。 在 C28x 修改变量和 CLA 以查看变化之间是否存在任何延迟、或者变化是否立即可见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改将立即发生、但 CLA 需要在 CPU 写入后发出读取。

    此致、

    Vivek Singh