This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:如何为 TMS320F28388D 安装 USB 驱动程序?

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858442/ccs-tms320f28388d-how-do-i-install-usb-driver-for-tms320f28388d

器件型号:

工具/软件:Code Composer Studio

I konw TMS320F28388D 在 TMS320F28388D 未编程且 GPIO72、GPIO84设置为高电平时设置 USB 引导模式。

GPIO72和 GPIO84引脚已连接上拉电阻器。

当产品和 PC 通过 USB 连接时、连接如下。

因此、当我将驱动程序路径设置为  'C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\utilities\flash_programmers\USB_flash_programmer\windows_driver'并完成更新时、会显示如下所示。

即使安装了驱动 程序、如果连接 TMS320F28388D、它也会在设备管理器中显示为未知设备。

我认为 USB 驱动程序安装不正确。

请告诉我是否有解决方案或参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Daeseok Pyo"]

    器件型号: TMS320F28388D

    工具/软件:Code Composer Studio

    I konw TMS320F28388DTMS320F28388D 未编程且 GPIO72、GPIO84设置为高电平时设置 USB 引导模式。

    GPIO72和 GPIO84引脚已连接上拉电阻器。

    当产品和 PC 通过 USB 连接时、连接如下。

    因此、当我将驱动程序路径设置为  'C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\utilities\flash_programmers\USB_flash_programmer\windows_driver'并完成更新时、会显示如下所示。

    即使安装了驱动 程序、如果连接 TMS320F28388D、它也会在设备管理器中显示为未知设备。

    我认为 USB 驱动程序安装不正确。

    请告诉我是否有解决方案或参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daeseok Pyo:

    请尝试将驱动程序路径设置为"C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\utilities\windows_drivers"、并检查驱动程序是否正确安装。

    谢谢

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Siddharth

    我将驱动程序路径设置为"C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_03\utilities\fwindows_drivers"或"C:\ti\c2000Ware_2_00_00_03"

    但设备管理器中仍显示"Unknown USB Device"(未知 USB 设备)。