This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 F28379D Simulink 接口对 LM5170EVM-BIDIR 进行输出电压控制

Guru**** 2455510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/857622/launchxl-f28379d-output-voltage-control-of-lm5170evm-bidir-using-f28379d-simulink-interface

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我正在尝试使用 F28379D launchpad 对 LM5170EVM-双向 直流/直流转换器进行外部电压控制。 根据与 LM5170专家的讨论、他们帮助显示了在何处通过单独的 DAC 或 RC 滤波器应用 PWM 信号。

我已经使用 Simulink 使用 ePWM 块生成简单的 PWM 信号。 我想实现以下配置。

我是否可以从 DAC 输出获取 PWM、而不是从 ePWM 引脚获取 PWM? 如果任何人都有适用于上述应用的示例 Simulink 模型、这将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000支持包具有用于 F28379D 控制器的 DAC 块。

    现在、您需要对应用逻辑进行建模、以便将 PWM 的占空比值转换为 DAC 值。

    您可以将这些值馈送到 DAC 块、这应该是正确的做法。

    现在、我们没有现成的示例可以帮助您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从 F28379D launchpad 获取的最大 DAC 电压是多少? 我在任何地方都找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 输出电平可在 数据表中找到。

    此致、
    Cody